选择网站:
English
搜索
Business news
March 05, 2008

恩智浦为麦德龙集团提供智能标签 IC


采用 UCODE G2XL RFID 芯片可为供应链管理应用提供一流的性能


恩智浦半导体 (NXP Semiconductors) 今日宣布,领先的国际零售公司麦德龙集团已选择采用恩智浦不带用户内存的 UCODE G2XL RFID 芯片的智能标签,用于其供应链的管理。该零售商将在德国的现购自运批发商场中采用 RFID 技术的货架上,部署 UCODE G2XL 芯片驱动的 UPM Raflatac RFID 标签。之所以选择该芯片,是因为其在整个 UHF 频率范围内均具有突破性的性能。该芯片还将用于麦德龙集团在德国的货箱级试验中。


MGI METRO Group Information Technology 董事总经理 Gerd Wolfram 博士表示:“我们与欧洲 EPC 能力中心 (European EPC Competence Center,EECC) 一起,在供应链管理环境中详尽测试了恩智浦的 UCODE G2XL 芯片,我们很愿意采用这种薄型芯片。这款不带用户内存的产品完全符合我们遵循 EDI 和 EPC 标准的策略。我们还发现,采用恩智浦芯片的收发器具有一流的性能,各种材料都具有极佳的灵敏度。”


Wolfram 博士还表示:“采用恩智浦 UCODE G2XL 芯片的商品级标签在相互靠近的情况下使用时,仍展现出非常好的性能,这对某些应用而言至关重要。我们特别高兴的是,恩智浦的奥地利参考设计中心为我们提供了大力以及深入的技术支持。在这个杰出的技术中心,我们能够通过再现真实世界环境来评估和优化我们的 RFID 解决方案。”


恩智浦智能识别销售和市场副总裁 Steve Owen 表示:“借助真实世界环境中卓越的UHF性能,恩智浦的 UCODE G2XM 和 G2XL 芯片不断获得供应链领域许多公司的青睐。我们非常高兴看到,国际零售业领导者麦德龙集团正积极部署基于业界领先的 UCODE G2XL 芯片的智能标签,将其用于货架级和货箱级标签识别。”


恩智浦的 UCODE G2XM 和 G2XL 是专为方便进行嵌入装配和大容量/量产装配工艺而设计的。其 IC 芯片灵敏度极高,可进行宽带天线设计,使引入线覆盖 840 MHz 到 960 MHz 的整个 UHF 波段。UCODE G2XM 和 UCODE G2XL 两款产品均符合 EPCglobal Class 1 Generation 2 (C1 G2) 1.1.0标准。


ABI Research 于 2007 年 12 月发布的 RFID 应答器 IC 供应商名单中,恩智浦排名第一。该名单是对服务全球 RFID 市场的 IC 供应商的最新评估。


关于恩智浦半导体

恩智浦是飞利浦在 50 多年前创立的全球十强半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球 20 多个国家拥有 37,000 名雇员,2007 年销售额约 63 亿美元。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为手机、个人媒体播放器、电视、机顶盒、智能识别应用、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于恩智浦的新闻请见 www.nxp.com

前瞻性说明

本新闻稿中可能包含有关恩智浦财务状况、运营与业务效果的前瞻性陈述,以及恩智浦关于这些内容的计划与目标。由于其本性,前瞻性陈述中包含风险和不确定性,因为它们涉及到一些事件,并且依赖于未来的环境,同时很多因素会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的表述与暗示。