恩智浦半导体与 IPextreme 发布针对半导体 IP 设计的突破性方法论
恩智浦创新的 CoReUse™ 设计复用方法论及工具现可通过 IPextreme 进行广泛的授权
为全球片上系统设计师提供著名的半导体 IP (知识产权) 的 IPextreme 公司和恩智浦半导体 (NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司) 近日宣布:恩智浦内部开发的 CoReUse 方法及 QCore™ 工具现已可以通过 IPextreme 向整个半导体行业进行授权。
CoReUse 体现了恩智浦在开发完整、实用、高效的系统上超过 10 年的投资成果,能够在团队和公司层面被应用,并帮助工程师开发可重复使用的、高质量的 IP。目前它已被几乎全球所有的恩智浦设计团队使用,并成为 公司内部 IP 研发和共享的标准。
CoReUse 包含一系列的规范、指导及模版,能够指导工程师开发可重复使用的数字模拟混合信号 (AMS) 和 RF IP。它主要包括:
- CoReUse Foundation。这是一组参考手册,包括 CoReUse 标准和限制 (CoReUse Standard and Constraints),定义了目录结构、命名约定和快速索引卡用于 Verilog 和 VHDL 设计。
- Design for Test (DfT) 规范用于 CTAG/IEEE 1500,以及对测试 AMS 和高速 IO 技术的支持。
- 一组额外的规范针对 AMS 和 RF IP。
- 系统级规范,用于交易层建模 (transaction level modeling)、使用 SPIRIT IP-XACT 进行 SoC 集成,PSL 声明 (assertion)。
- 架构级规范,在使用片上总线时能够建立基于 IP 的平台。
- 文本模版,帮助工程师获得他们所开发的 IP 的关键信息。
CoReUse 标准的一个重要伙伴是 QCore,这是由恩智浦内部开发的一个 EDA 工具,用来自动检查一个IP的可实现功用以及文档,以符合该标准的需求。QCore 能够生成一个认证,根据 IP 对于 CoReUse 标准的符合程度进行分类,使得整合工程师能够了解该 IP 的完整性以及质量。
长期以来,在通过开辟基于 IP 设计的先进性来推动半导体行业向更高生产效率发展方面,恩智浦一直处于意见领袖地位,并且恩智浦还是倡导行业 IP 标准化的积极参与者之一。恩智浦企业创新与技术集团高级总监兼 SPIRIT 协会主席 Ralph von Vignau 表示:“恩智浦认为广泛开放使用 CoReUse 将会更快促进IP行业亟需的标准化进程,使企业内部和企业之间能够更高效的研发和共享IP。” (欲了解完整的 CoReUse 概况,请访问 www.ip-extreme.com 观看 Ralph von Vignau 的采访视频。)
一些行业先行者 (例如VSIA™) 已经强调了整个行业在创造、执行和维持一个标准 IP 可重复使用方法论上所经历的的困难。“对于公司开发高质量的可重复使用 IP 时可用到的资源而言, CoReUse 迈出了巨大的一步。”IPextreme 主席兼首席执行官 Warren Savage 表示。“CoReUse 和 QCore 对所有人而言都意义重大。对工程师来说,它是一种可以将工作做得更出色的方法;对经理来说,它是一个可以让团队实现最大产出和保证最佳质量的工具;对高层管理者而言,它是一项能够使工程师和经理实现公司效率和收益最大化的技术。通过将 CoReUse 方法论向整个行业广泛开放,我们为设计师们提供了一套已通过证实的、非常有价值的方法论和工具,使得他们能够高效的直接使用。”
“恩智浦对 IP 发展趋势做出了机智敏锐的分析。”Semico 研究公司 ASIC & SoC 资深市场分析师 Richard Wawrzyniak 表示。“IP 复用将持续增长。迟早有一天身处设计链中的每一个人都将更多地关注复用,而一个现成的设计复用方法论对整个行业都会有帮助。”
CoReUse 上市情况
CoReUse 和 QCore 目前已经上市。客户可以从 IPextreme 的 Core Store™ 以电子书的形式购买 CoReUse 标准。关于 CoReUse 的培训可以向那些希望获得更多培训从而达到有效使用的公司提供。QCore 基于使用人数向用户授权,也可以以企业级形式授权。对于那些希望将其自己的最佳实践与 CoReUse 中已有的内容整合在一起的公司,也提供定制化服务。
更多信息,请访问 www.ip-extreme.com/corestore 。
关于恩智浦半导体
恩智浦是飞利浦在 50 多年前创立的全球十强半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过 20 个国家拥有 37,000 名雇员,2007 年公司营业额达到 63 亿美元。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为手机、个人媒体播放器、电视、机顶盒、智能识别应用、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于恩智浦的新闻请见 www.nxp.com。
关于 IPextreme 公司
IPextreme 向全球芯片设计商授权由大型半导体公司开发的著名半导体 IP (知识产权) 和方法论。这些已通过生产验证的 IP 产品能够服务于广泛的横向市场以及特定的垂直市场,例如消费电子和汽车电子。它们以一种与工艺无关且中立的 EDA 需求的形式向用户提供,保证了其能够被最广泛的客户方便的使用。IPextreme 在开发、封装、授权和支持 IP 领域有着超过 10 年的经验,提供一个完整的业务解决方案,帮助半导体公司能够战略性地利用他们内部的 IP 产品并且扩大其整体收入。公司在加利福尼亚的坎贝尔、德国慕尼黑和日本东京设有分公司,并在中国、印度、以色列、韩国和中国台湾设有办事处。更多信息请访问 www.ip-extreme.com。