全球第一款智能车钥匙产品原型
基于恩智浦SmartMX芯片组的安全的非接触支付
中国,上海,2008年10月22日--宝马(BMW)技术研发部与恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)推出全球第一款多功能车钥匙原型。这款产品原型具备非接触支付功能,个人进入控制以及先进的公共交通电子车票功能,以实现更强的移动性体验。配备了恩智浦的SmartMX安全芯片,这款产品原型首次实现了通过车钥匙让驾驶者进行快速、安全和便捷的电子支付,为未来的消费者开创了激动人心的全新应用环境。
未来,对一些特别的支付交易,车主将受益于非接触支付带来的便利应用,包括百货商店购物、购买汽油、公共交通、停车及道路收费,无需使用现金或者传统的支付卡。恩智浦将于2008年11月4日至6日在巴黎召开的CARTES & Identification展览会期间的展台上展出这款产品原型。
通过将车钥匙转变为个人信用卡,许多移动应用场景都将得以实现。未来的消费者在任何一款他们拥有或驾驶的宝马车内都可以安全的获得个人数据并授权私人车载在线服务。个人信用卡钥匙也可以被用作临时向其它车辆登记。使租赁或共享车辆变的非常便捷,甚至更多的私人授权或服务设置也可以在这些车辆中被自动激活。此外,当公共交通的电子客票被装备在私人钥匙中,这些设备将成为无缝移动性的一部分。
宝马技术研发部门常务董事Raymond Freymann 教授说:"通过将非接触支付功能整合在车钥匙中,我们正在将汽车技术与生活方式进行结合。与恩智浦合作,我们可以研发增强车钥匙的功能,使其成为一个具备进入管理、支付和服务功能的智能装置,旨在精简宝马驾驶者的未来生活。它可以帮助我们与我们的车主直接保持联系并实现更广范围的移动性增强服务。"
恩智浦半导体汽车电子和智能识别事业部高级副总裁Marc de Jong认为:"与宝马合作,通过实现出色的非接触应用,我们凸显了恩智浦在遥控钥匙和非接触智能识别领域的领导地位。从汽车钥匙转变为信用卡,这已经超越了传统支付方式的限制,也反应了旨在提高车主支付体验的行业发展方向。来自恩智浦的创新的智能卡解决方案提供了安全性,适应性和高性能以满足在不同外形变化下支付应用的行业需求,包括汽车钥匙,电子钥匙链,手表以及具备近距离通讯功能的手机,以丰富消费者的生活方式体验。"
恩智浦的SmartMX P5CD081配备了比标准智能卡更小的天线,它是一款理想的解决方案可以整合更多不同的外形变化。该款芯片是集成双界面的EMV芯片并其获得德意志联邦信息安全办公室认证的Common Criteria EAL5+,以确保信用卡最高级别的安全需求。
关于恩智浦半导体
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过20个国家拥有33,500名员工,2007年公司营业额达到63亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其他广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com
关于宝马技术研发部:
关于宝马技术研发部是宝马AG(BMW AG)的100%子公司,自2003年后其主要负责宝马集团的以下研究主题:车辆技术,清洁能源(氢技术),高效动力(智能能量管理/可选动力传统系统),连接驱动(驾驶员助力/安全系统激活)以及ITDrive(IT架构和沟通技术)。作为一家有限公司,隶属于宝马集团的独立的法律实体,其可以最大化的发挥创新和灵活性。通过与包括位于美国(Palo Alto, CA和 Clemson, SC)和日本(东京)的技术机构、以及位于法国(Eurécom in Sophia Antipolis)和德国(德国人工智能研发中心)的联络处确保掌握全球的趋势及技术。
前瞻性说明
本新闻稿中可能包含有关恩智浦财务状况、运营与业务效果的前瞻性陈述,以及恩智浦关于这些内容的计划与目标。由于其本性,前瞻性陈述中包含风险和不确定性,因为它们涉及到一些事件,并且依赖于未来的环境,同时很多因素会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的表述与暗示。
- 结束 -
若需获得更多信息,请接洽: 王非 徐晶晶 恩智浦半导体 科闻100公共关系 电话:+86-21-2205 5849 电话:+86-21-6426 3989 转 216 传真:+86-21-6354 9436 传真:+86-21-6426 3986 电子邮件:fei.wang@nxp.com